This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3644:请 帮助提供一些建议以提高亮度。

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793542/lm3644-pls-help-to-give-some-advice-to-enhance-the-lightness

器件型号:LM3644

降级:

请 帮助提供一些建议以提高亮度。

从以下代码和原理图中可以看出、只有在手电筒模式下 LM3644才能驱动 LED 照明(HWEN 和 STROBE 为高电平并忽略 与 CPU 连接的手电筒/TX 信号)、但是光照度不够。

lm3644_WRITE_REGISTER (0x05、bbf);

lm3644_WRITE_REGISTER (0x06、bbf);

lm3644_WRITE_register (0x01、0x2b);

BTW、从数据表中我可以看到、闪存模式下的亮度级别高于 Toch 模式下的亮度级别。

在闪存模式下、超时仅为400ms。  

LM3644能否驱动闪光灯模式下始终明亮的 LED?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lian、
    很抱歉、LM3644在手电筒模式下只能输出连续电流、在闪光灯模式下只能输出脉冲电流。 您可以为登录器超时范围选择 LM3644TT。
    此致
    肖恩