请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3644 降级:
请 帮助提供一些建议以提高亮度。
从以下代码和原理图中可以看出、只有在手电筒模式下 LM3644才能驱动 LED 照明(HWEN 和 STROBE 为高电平并忽略 与 CPU 连接的手电筒/TX 信号)、但是光照度不够。
lm3644_WRITE_REGISTER (0x05、bbf);
lm3644_WRITE_REGISTER (0x06、bbf);
lm3644_WRITE_register (0x01、0x2b);
BTW、从数据表中我可以看到、闪存模式下的亮度级别高于 Toch 模式下的亮度级别。
在闪存模式下、超时仅为400ms。
LM3644能否驱动闪光灯模式下始终明亮的 LED?