This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220A:负载瞬态失败

Guru**** 2521080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793604/tps51220a-load-transient-failed

器件型号:TPS51220A

大家好、

在从零负载到满载的100Hz 负载瞬态过程中  、12V 输出电压 降至 8.4V。 请帮您检查原理图并查看应修改的位置、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、原理图不完整、其中不包含输出电容器。

    似乎选择了当前模式。 对于电流模式、您需要一个 R-C 网络来进行环路补偿。 您应该分别将两个电容器与 R549和 R542串联。 您可能可以从2.2nF 开始。 此外、C621和 C619应该是47pF、而不是470pF。

    谢谢!

    此致、

    Hao