This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:要使用哪些 FET?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17571Q2, CSD17308Q3, CSD17311Q5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790768/lm5175-which-fets-to-use

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件:CSD17571Q2CSD17308Q3CSD17311Q5

大家好、

我们生成了一份 webench 报告、所选的 FET 有点小问题、所以只需与你们核实一下。  

e2e.ti.com/.../WBDesign21_5F00_LM5175PWPR_5F00_4_2D00_18Vin_5F00_12Vout_5F00_6A.pdf

它调用 CSD17571Q2并将其列为30V 44A。

数据表将其显示为30V 22A。

CSD17308Q3是50A 器件、但指出栅极针对5V 进行了优化、因此不确定这是否是更好的选择。  

你们对此规范有何建议?

谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、脑

    感谢您提出问题。

    该设计是否用于汽车应用? 如果是、您将需要选择符合汽车标准的 MOSFET。

    为了帮助进行三态管理、我建议使用5mmX6mm 的 MOSFET。 这是一种常见的封装尺寸、允许您在构建电路板后根据需要修改 MOSFET。 该尺寸还有助于防止 MOSFET 升温。 30V 应在 MOSFET 额定电压上具有足够的裕度。 CSD17311Q5将是一个很好的替代方案。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我感到关切的是、该计划让我使用44A 部件、而建议的部件被列为22A。 除了需要更新 Webench 软件部件库以正确反映数据表参数之外、我还想确保44A 不是真正需要的。 我假设22A 是最接近的值、因为在我的设计中、通过器件的实际电流不应高于18A (在4V IN 和12V、6A 负载[72W]下)。

    谢谢、

    Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    这里有什么评论吗? 您的建议是32A 器件、我们真的不能使用22A 器件吗?

    谢谢、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我建议使用额定电流为32A 的器件。 这将允许比额定电流为22A 的器件具有更大的裕度。 在这种情况下、增加一点裕度以确保 MOSFET 不会损坏是更安全的。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    再次感谢、但我不确定这对我有所帮助。 很难将我的客户指向更昂贵的 FET、而没有任何东西来支持原因。

    因此、与需要修复的 webench 中的错误(请告诉我是否应该为它打开一个新线程)分开、它针对我的客户的情况推荐了一个 FET、你们不建议这么做、您能帮助我理解为什么22A 器件不安全吗?

    webench 报告显示了以下内容:

    因此、最大电流接近、但低于22A。 webench 报告还提到、FET 的结温将为66C、这似乎并不接近于燃烧。  

    我开始查看 FET SOA、然后计算出 M3 FET 一次仅导通不到2uS、在输入电压为4V、输出电压为12V 6A 的条件下、开关频率为363kHz、占空比为~70%。 SOA 显示在直流电中达1毫秒、因此我认为2us 可以提供足够的裕度。

    除了需要帮助我的客户之外、我还在这里真正地尝试学习、以防在查看 SMPS 功率级时需要考虑其他因素。  

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    负责的工程师现已不在办公室。 他将在4月23日之前答复。
    此致
    EL