This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:不使用电源路径功能时的配置/典型应用

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793568/bq25713b-configuration-typical-application-when-not-using-power-path-feature

器件型号:BQ25713B
主题中讨论的其他器件:BQ25713

我们是否有一份典型应用手册或应用手册、了解如何在不使用电源路径功能时配置 BQ25713?

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    如果我理解正确、您希望使用 BQ25713为电池充电、但您不会将任何东西连接到 SYS 节点(即 EVM 上的 J6)。  

    即使 SYS 悬空、默认配置设置也可以正常工作、但您可能希望将 MinSystemVoltage (寄存器0x0D/0x0C)设置为最小值1024 mV。  这将使 BQ25713能够将开关稳压器电压设置为恰好高于电池电压、即使电池电量已深度耗尽、也无需 BATFET 上的 LDO 模式、这种模式更高效。

    此致、

    Steve