This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:为 BQ25713供电

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793570/bq25713b-powering-the-bq25713

器件型号:BQ25713B
主题中讨论的其他器件:BQ25713

如果电池与 BQ25713断开连接、器件是否会关断?

器件是否可以由适配器输入供电?

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    只要 VBUS 电压高于2.80V (最大值)的 VBUS UVLO、BQ25713只能在 VBUS 引脚未连接电池时由适配器供电。

    此致、
    Steve