This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R050:电源引脚额定值和电流/电压测量

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410EVM-018, PMP20873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792635/lmg3410r050-power-pins-rating-and-current-voltage-measurements

器件型号:LMG3410R050
主题中讨论的其他器件:LMG3410EVM-018PMP20873

尊敬的 Martin

我有2个问题

  1. 功率器件 LMG3410R050 的额定电流为12A、而同一功率器件的子板(LMG3410EVM-018)的额定电流为8A。 我们被告知限制在电源引脚上。 如果确实如此、TI 能否为我们更改这些引脚? 或者、您能否将额定电流为12安培的引脚发送给我们并自行更改它们? 或者、您能否至少推荐我们可用于在12安电流下工作的引脚。
  2. 您是否有任何产品或参考设计可让我们测量该子板交流侧和/或直流侧的电流和电压? 我不相信该子板的主板能帮助我们进行这些测量。 是这样吗?

此致

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、您好!

    感谢您的提问。 以下是我的答案:

    1、是的、实际的限制是引脚。 它们的额定电流为8A。 不过,我认为短期来说,在12A 站不会有任何问题。 它主要用于长期可靠性考虑。 您能否通过内部电子邮件分享有关客户的更多信息?

    2、电流我们的 PFC 设计允许客户测量电感器侧电流。 很难测量器件电流。 您能否具体说明客户感兴趣的电流? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、利兴、

    感谢您对 PIN 的回复。

    关于测量..... 我们购买了 LMG3411-dualagter 电路板...我们想测量电流和电压 直流和交流侧。 您是否有这样的产品或参考设计?

    此致

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、您好!

    对于 LMG3411电路板直流侧和交流侧、您是指直流总线电流和开关节点输出电流吗? 如果是、我们目前没有任何 EVM 可以销售给客户以进行电流测量(PMP20873)。 但是、PFC 参考设计允许测量交流侧电流。 通常不测量直流侧电流、因为它只是通常用作控制反馈信号的交流侧电流。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、此致、