This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:可配置单相、两相、四相设计

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793628/lm5143-q1-configurable-1-2-4-phase-design

器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143

您好、支持团队

我正在为我的客户设计一个有点独特的设计。他们需要一个具有恒定功率的可配置输出、从48V 直流输入、输出为24V (2.5A)或12V (5A)或6V (10A)。 我想我可以使用多相控制器实现这一点、并通过使用多相控制器更改开关频率来使用相同的输出电感器和相同的输出电容器。 例如、如果我以1MHz 的频率运行开关以获得24V 输出、仅为一相、或者以500kHz 的频率运行开关以获得12v 输出、或者以250kHz 的频率运行开关以获得5伏输出。  

LM5143是否可以做到这一点?或者您是否会推荐其他器件?

此致

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、

    这是工作的完美组成部分。 您可以执行的操作。

    Sam