主题中讨论的其他器件:LM1084、
我是一名电气工程学生、我正在进行一些有关具有高电压差分的高电流输出电压稳压器的研究。 关于图的系统示例 可提供15A 电流的 LM338数据表上的30。 我想知道、如果我的输入电压为25伏、输出电压为5V 或12V、我是否可以获得大电流输出、因为我实际上正在尝试在学校项目的 PCB 上实现此设计。 我之前使用的 LM1084可以提供5A 电流、但在高电压差动下、我只获得0.3A 的输出。当从25V 变为5V 时、这对于将连接到它的系统而言是不够的。
感谢您的所有帮助、因为我目前仍在学习、感谢您的耐心。