This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ35003:多路输出电压?

Guru**** 2521960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ35003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793540/lmz35003-multiple-output-voltages

器件型号:LMZ35003

我要查看 LMz35003的数据表。

Vout 引脚说明如下所示

输出电压
10.
11.
12.
13.
14.
15.
39.
输出电压。 这些引脚连接到内部输出电感器。 将这些引脚连接到输出
在这些引脚和 PGND 之间加载并连接外部旁路电容器。 在这些引脚上连接一个电阻器
连接到 VADJ 以设置输出电压。



如果我们以不同的 Rset 值并联不同的 Vout 和 VADJ 引脚、我们能否获得不同的 Vout 电压值?

例如、如果我们将 Vout 引脚10与 VADJ 连接52.3KΩ Ω、将 Vout 引脚11与 VADJ 连接175KΩ Ω、

我们能否同时获得5V 和15V 输出?

我猜是不可能的。  只是想我再检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zachary、

    该器件具有单个输出电压、该电压由 VOUT 和 VADJ 之间的 RSET 电阻器设置。 答案是否定的、您将无法从单个 LMZ35003器件同时获得5V 和15V 输出。

    此致、
    Jimmy