This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:EV2300和主机 MCU 的 RSOC 读数差异

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793428/bq28z610-difference-rsoc-reading-by-ev2300-and-host-mcu

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在评估 BQ28z610、当他们使用 EV2300读取 RSOC 时、情况良好;但是、如果他们使用主机 MCU 通过 I2C 每10~30s 读取0x2C/0x2D、  则偶尔会有一些异常数据、下次会恢复正常、如下图所示。 EV2300是否 有任何 RSOC 滤波机制? 或者  可能有来自主机 MCU I2C 的任何不适当的命令? 您能就此问题提供一些建议吗? 非常感谢。 客户只发现 RSOC 数据存在此类问题、而来自 I2C 的所有其他数据似乎都是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、
    EV2300没有任何特别之处。 不执行滤波。 我建议您的客户在使用 bqstudio 查看向监测计发送的有关其的命令有何不同时监听通信线路。

    此外、客户还查看了我们的以下电量监测计通信应用手册:
    www.ti.com/.../slua801.pdf
    谢谢
    Onyx