This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54824:PGOOD 阈值

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54824, TPS54424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793598/tps54824-pgood-thresholds

器件型号:TPS54824
主题中讨论的其他器件: TPS54424

您好!

数据表将 PGOOD 阈值指定为典型值。
您也可以指定最小值/最大值吗?

这对于极端负载瞬态事件非常重要:例如、如果负载从 Iomax 切换到 0A 并且输出过冲、则 PGOOD 可能会在用于排序时切换和复位系统。

然后、启动后的最低 OVP PGOOD 阈值将用于调整设计的尺寸、以获得正确数量的 Cout 和环路带宽。
与负载启动时的最高 UVP PGOOD 阈值类似。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cosmin、

    在 TPS54824中、我们为 PGOOD 添加了抗尖峰脉冲时间、以帮助防止负载阶跃导致 PGOOD 变为低电平。 FB 电压需要在16个时钟周期内超过阈值、PGOOD 才能转换为低电平。 µs 500kHz Fsw 时、FB 电压需要超过阈值32 μ s、PGOOD 才能转换为低电平。 该抗尖峰脉冲时间不适用于 OVP、因此 OVP 仍会立即跳闸。

    下面是 PGOOD 根据我拥有的数据转换为低电平的最小值、最大值。 该 min、max 也可用于 TPS54424。

    VFB 上升故障:105%、113%(我查看的一组数据的平均值为109%)

    VFB 下降故障:85%、93%

    此致、
    Anthony