This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780

Guru**** 2536900 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792705/ucc28780-ucc28780

器件型号:UCC28780

 大家好

我在前面已经提到 过、使用的钳位电容器是 X7T 材料、如 UCC28780 d/s 和 EVM 中所示

我看到这种基于材料的 MLCC 被所有人出售。

但无法找到其交流载流行为。

人们知道 X7R 没有此类功能-它将在短期内崩溃、尤其是在低频纹波-甚至几 mA 时

它可能允许转换器中使用的开关频率。  

在这方面、X7T 怎么样?

许多人报告了电介质类、但这种不能能力不在类别的涵盖范围之内。

您都有任何材料、因此我可以记录并允许使用它吗?

Thnx

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robin、

    数据表中没有太多有关陶瓷表面贴装电容器的信息、如果几乎不可能、则很难了解它们可以耗散的功率。 但是、它们通常给出的耗散因子 DF = ESR/(1/(2*3.14*FSW*C)、因此您可以计算 ESR。

    许多设计人员估计、表面贴装电容器中的电容应处理与表面贴装电阻相同的功率。 Pmax*0.75= IRMS^2*RMS。 Pmax*0.75/IRMS^2应该可以很好地估计最大 ESR 应该是多少。

    然后、您将构建原型并使用热像仪评估电容器的发热。 如果温度变高、您需要找到额定 ESR 电容器更低。

    此致、

    Mike

    请注意、几年前我遇到了同样的问题、Unitrode 的一位原理工程师向我提供了这一提示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike

    哇:你永远不会忘记小费...他们的人很有价值。 我从他们那里学到了 SMPS 的基本知识... Bob Mammano 想到了... Andreysack... Laszlo?

    但是  、当他们加入 TI 时...另一件事。

    但感谢大家分享这一故事。

    现在,天堂和地球上的东西比陶瓷做的要多!

    所有提示都不适用于 X7R。

    因为这种电介质会在低频率交流下降压-无论您执行1/2 CV2 f 算术的效果如何。

    因此、我对 X7T 感到担忧

    尚未找到任何已发布的特性说明、而是将其置于任何交流 SMPS 中、尤其是具有高 Ips 的谐振模式。

    如果我这么做、请告诉您。 我正在寻找。

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robin、

    感谢您的反馈。 我曾与 Bob 和 Bill 进行过相当多的合作。 这条经验法则实际上来自 John Bottrill。
    很抱歉、听不清、我不知道有什么应用手册介绍了如何为 X7T 器件计算此值。
    您可以尝试联系电容器制造商、看看它们是否能为您提供帮助。

    此致、

    Mike