This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:栅极驱动器电压异常

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793010/ucc28056-gate-driver-voltage-abnormal

器件型号:UCC28056

您好!

从 UCC28056样片板的原型中获取。 我们发现栅极驱动器电压仅为6V (即使移除 MOSFET)、是否有任何机制使 驱动器电压降至6V?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chung、

    唯一会限制电压的因素是 UCC28056 VDD 引脚为6V。  我会检查一下、看看情况是否如此。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    VDD 为15V、那么是否有任何保护或任何可能使驱动器为6V 的东西?
    谢谢你。

    C.T.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CT、

    UCC28056的拉电流和灌电流分别限制为700mA 和1A。 如果在驱动 FET 的栅极时电流达到0.7A、则无法将栅极上拉至15V。 这很可能是您的问题所在。

    此致、

    Mike