This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:下冲

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562201, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793028/bq25601-undershoot

器件型号:BQ25601
主题中讨论的其他器件:TPS562201

您好!

我的客户担心开关节点输出下冲和 PWN 高侧驱动器正电源。

 图1. BTST 引脚的下冲

图2. SW1和 SW2引脚的下冲

SW 和 BTST 的下冲超过最小绝对最大值。  我猜这种下冲流会流向内部低侧体二极管,并且是正向的,因此它可能不会对硅造成损坏。 但是、如果这种下冲对器件造成损坏、您能不能就此发表您的评论? 如果器件损坏、您能采取对策吗?  

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    根据您发送的波形、您的客户似乎没有超过 SW 和 BTST 的绝对最大额定值。 如果我误读了您的波形、请纠正我的错误、但根据我可以告诉的内容、SW 为-1.6V 至7.12V、 而 BTST 的范围为4.64V 至13V。这些值在 SW 的绝对最大额定值范围为-2V 至16V、BTST 的绝对最大额定值范围为-0.3V 至22V。

    作为参考、这里是我在 EVM 上捕获的波形。 SW 显示为黄色、BTST 显示为红色。 最大和最小电压也在数据表的指定范围内。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Angelo -San、

    感谢您的回复。  您是否有针对瞬态的特定绝对信息? 例如、下面是 TPS562201数据表。 它具有10ns 瞬态规格。

    如果您没有瞬态规格信息、您是否有性能信息? (如果您未在公共 E2E 上分享、是否可以向 s-nagata@ti.com 发送消息

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nagata-San、

    抱歉、我们没有 BQ25601的此信息。 未来的器件可能会在数据表中包含这些瞬态规格。
    在 BQ25601上、SW 和 BTST 应始终保持在绝对最大额定值表中给出的范围内。

    此致、
    Angelo