This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:启动问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793221/ucc28780-start-up-issue

器件型号:UCC28780

您好!

我正在使用 UCC28780处理100W ACF 转换器、但发现它未启动。 下面的波形是我施加390V 直流电压时的启动波形。

VHVG 电压上升至17.8V、然后下降至约11.8V、运行信号变为高电平大约4.4us。 Vdd 电压上升至17.8V 也是正确的。 但是、我没有发现 PWML 信号开始工作。

原理图参数复制自 TI 的100W 电源适配器参考设计。

有人知道我的设计有什么问题吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否将 PWML 用作示波器通道三角波来查看是否触发了示波器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    请参见下图。 我使用 RUN 信号来触发、PWML 信号在2us 的运行变为高电平后未变为高电平。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们要求您使用 PWML 来触发以确保 PWML 状态。 如果 PWML 未触发、这将确认 PWML 没有输出、但您需要进行测试以确认 PWML 是否可以触发。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    我使用 PWML 作为触发源、电平为3.3V、但未捕获任何内容...

    这是使用 VHGV 作为触发源的长时标度捕获波形。 忽略低频60Hz 摆幅。  只有当 VHGV 首次降至11.8V 时、运行信号才会变为高电平。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 PWML 无脉冲被确认、那么我们知道的可能原因在表中。 基本上、UCC28780电阻器上有连接、或电容器不好。 因此、您需要检查每个连接以确保正常。 此外、您还可以焊接新 IC 以排除 IC 问题。

    如果所有连接都正常且 IC 正常、则 PWML 将在 RUN 变为高电平后至少显示一个脉冲。 如果在运行变为高电平后无法获得 PWML、只需检查 IC 上的所有连接是否正确、IC 是否良好、这些是我们根据经验所知的。