This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD16407Q5:查找 CSD16407Q5 ESD 额定值

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD16407Q5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792945/csd16407q5-to-find-csd16407q5-esd-rating

器件型号:CSD16407Q5

您好、专家、

客户需要了解 CSD16407Q5 DS 的 ESD 额定值。

请提供建议。

此致、

黎家祥

  

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    感谢您的查询。 CSD16407Q5通过了500V HBM 和2000V CDM 标准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您的澄清。
    客户还需要官方文档。我们知道如何使用它。

    此致、

    黎家祥



    现场应用工程师

    德州仪器台湾有限公司

    O:+886-2-2175-2582

    M:+886-909-262-582

    电子邮件:Eric.Lai@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    请查找随附的 CSD16407Q5的 ESD 测试结果报告。

    e2e.ti.com/.../ESD-Results_5F00_16407.pdf