This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:BQ24092

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793475/bq24092-bq24092

器件型号:BQ24092

您好!

我正在我的充电器项目中使用 BQ24092。 我将"OUT"引脚直接连接到电量监测计 Vdd。 我注意到、电量监测计仅在电池插入时工作。 如果没有电池,电量监测计将无法工作,即使“OUT”引脚的电压大约为4.2V。 我想知道、当没有电池、没有负载连接到 BQ24092的"OUT"引脚时、"OUT"上的电压是浮动电压还是实际的4.2V?

谢谢你。

周波   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bo Zhou
    移除电池后、器件可能处于电池检测模式、输出电压将为方波。 这可能会导致电量监测计出现问题。 使用示波器检查输出电压以查找波形。 另请参阅数据表中的图4和6。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、
    感谢您的回答。 我注意到输出是没有电池的小方波。 在我尝试使用此波形来确定电池插入或取出之前、但是电量监测计的读数不满足要求。 可能正如您说过的、电压升高和降低会导致电量监测计出现问题。 我将在微控制器中使用 ADC 通道来检测电池。
    再次感谢你。
    周波