This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780有源钳位反激式电路不能#39;t 启动开关。

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791003/ucc28780-ucc28780-active-clamp-flyback-circuit-doesn-t-start-switching

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件: UCC27712

您好!

我目前正在从事基于 UCC28780和 UCC27712的有源钳位直流/直流反激式转换器。 如果我成功、我们将在各种设计中使用此拓扑和组件。 但我正在挣扎。 当我为电路加电时、Vdd 开始在10V 和18V 之间上升和下降。 同时、PWML 发送单个脉冲、等待一段时间(可能1秒)、然后发送另一个单个脉冲。 我在这里错过了什么? 我已根据 UCC28780数据表中的等式计算所有组件。 请帮帮我。

以下是参数:

输入电压介于30V 和60V 之间。

VAUX:15V、Vout1:36V、Vout2:18V、Vout3、Vout4和 Vout5:15V

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否探测 CS 引脚? 在启动期间、第一个脉冲必须使 CS 引脚电压在4us 内达到0.28V。 如果无法在4uS 内达到0.28V、IC 会将此故障视为故障并回收 VDD UVLO。 请确认您看到的内容。

    请提供您的变压器初级电感、以便我们了解一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄宏喜,

    感谢您的快速回答。

    我探测了 CS 引脚。 VCS 将在25ns 内超过0.5V、然后在25ns 内降至大约-0.25V。 之后、在大约50ns 内、它将衰减并稳定零。 变压器一次侧电感约为20uH。

    我还看不到问题。 我会重新计算所有内容、但我认为没有错误。 期待您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、PWML 脉冲宽度为2us。 我不知道它是否会产生任何影响、但我必须提及这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请显示 PWML、CS 引脚和开关节点(低侧 MOSFET VDS)的波形、以便我们知道这些波形是否正常或需要注意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们至少重新计算了三次所有内容、并相应地更改了组件、但它不起作用、因此我们决定不使用此产品。 目前正在处理另一个问题、因此由于时间限制、我无法与您分享这些信息。 这是一个很小的机会、可以在不久的将来返回并处理它、但如果我再次开始使用 UCC28780、我将告诉您。 本产品使用起来过于复杂、过于敏感。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们要求您提供以下信息以进行分析。 如果您目前没有时间提供这些内容、我们需要根据 TI E2E 政策关闭此主题。 您可以在有时间时打开新线程。

    请显示 PWML、CS 引脚和开关节点(低侧 MOSFET VDS)的波形、以便我们知道这些波形是否正常或需要注意。