This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880EVM-008:如何获取48V 电压输出并使其正常工作

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880EVM-008, TPS2372-4EVM-006, BOOST-PSEMTHR-007, USB2ANY, TPS23880, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793466/tps23880evm-008-how-to-get-48v-voltage-output-and-let-it-work

器件型号:TPS23880EVM-008
主题中讨论的其他器件: TPS2372-4EVM-006BOOST-PSEMTHR-007USB2ANYTPS23880MSP430FR5969

降级器、

我们有 了 TPS23880EVM-008、BOOST-PSEMTHR-007和 TPS2372-4EVM-006演示、我们想要验证802.3bt POE 应用并检查可以加载这些演示的大功率。

但我们无法使用 USB2ANY 板连接 PC。

我们为 TPS23880EVM-008演示板的 J1提供48V 电压、并 为3.3V_USB 提供外部3.3V 电压、但我们无法获得端口电压输出、如何使 TPS23880EVM-008正常工作?  USB2ANY 是否必须用于将 PC 连接到 CONFIG、然后才能正常工作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user5195153、

    如果这是您第一次使用 USB2ANY 适配器、则需要下载 USB2ANY 固件。 您是否看到弹出一个窗口、要求您保持复位引脚并下载固件?

    TPS23880的默认工作模式是关闭模式、必须通过主机进行配置。  该 EVM 具有2个主机控制选项:TPS23880EVM GUI、通过 USB2ANY 或 MSP430FR5969 Launchpad 实现。 更多详细信息、请参阅 TPS23880EVM 用户指南。 谢谢。

    此致、

    一分钱