This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5310:Vcc2是否可以由 Vcc1和自举生成?

Guru**** 1624230 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5310, UCC21220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793254/ucc5310-can-vcc2-be-made-by-vcc1-and-bootstrap

器件型号:UCC5310
主题中讨论的其他器件: UCC21220

大家好、

我的客户问我 Vcc2是否可以通过 Vcc1的自举来实现。 客户打算将 UCC5310用作非隔离式、而是高电压栅极驱动器(700V 或更高)、在 Vcc1和 Vcc2之间放置一个二极管、并在 Vcc2和 VOUTH/L 之间放置一个电容器 客户需要8V UVLO、因此最好使用 UCC5310SB。
您能否告诉我这种用法是否可行? 如果您有任何其他器件建议、请告诉我。

谢谢、
Nobuhiko Wasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nobuiko、您好!

    我是高功率驱动器组的应用团队成员、可以帮您解决问题。

    我们确实看到、我们的隔离式驱动器在我们的客户系统中非常常用、并且自举电源将起作用。 务必确保高侧电压在整个高侧导通期间保持高于 UVLO 下降阈值。

    您可以在以下参考设计中看到此高电压半桥自举应用 :http://www.ti.com/tool/TIDA-00914

    我连接了下面的电路、其中突出显示了自举电路。 将自举电容器放置在 VCC2和 VEE2 (或开关节点)之间非常重要。 自举电容不应在 VCC2和 VOUTH/L 之间 还应该有一个自举电阻器(~1 Ω)来限制流经自举二极管的电流。

    客户可能感兴趣的另一个选项是 http://www.ti.com/product/UCC21220。 此器件是一款双通道基本和功能隔离式栅极驱动器、可用于半桥配置。 该解决方案将高侧和低侧驱动器集成到同一小型(SOIC-16)封装中。 它具有8V UVLO 选项、非常适合客户。 当客户尝试减少死区时间以提高性能时、匹配的高侧和低侧时序规格也应该对他们有利。 UCC21220数据表的第10节还提供了高压自举半桥应用、其中介绍了如何计算所有外部组件。

    如果这有助于回答您的问题、您可以按下绿色按钮吗?

    如果没有、请随时跟进并提出更多问题/提供更多数据。

    谢谢、此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wasa-San、您好!

    我想补充 John 的帖子。 我们只有一个8V UVLO 单通道隔离式栅极驱动器、这是5A 分离输出器件 UCC5350SBD。

    我将 VCC1用作自举电路的限制是、MOSFET 驱动电压将被限制为 VCC1建议的最大值15V。 如何使用此器件? 采用半桥配置? 还是作为高侧配置中的单个栅极驱动器? 我很好奇、如果此应用中没有低侧驱动器、如何为自举电容器充电。

    此致、
    Mateo