This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:TS (NTC 监控器)

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250, BQ24250C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792229/bq24250-ts-ntc-monitor

器件型号:BQ24250

bq24250电池充电器、特别是 TS (NTC 监控器)运行。

根据数据表、该引脚的 TS 禁用阈值为 LDO 电压的70%。

据我了解、如果 TS 电压高于阈值、它将继续为电池充电。  

在单一故障条件下、R2短路时、电压将高于阈值、即使电池温度过高、也可为电池充电。

我是否正确理解了这一点?  是否存在解决方案或可能覆盖 TS 禁用阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    您的理解是正确的。 BQ24250C 没有 TS 禁用阈值、但 JEITA 阈值电平与 BQ24250的阈值电平略有不同。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  除了 TS 禁用之外、BQ24250和 BQ24250C 之间是否存在任何性能差异? 我们计划在独立模式下使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个关于 BQ24250和 BQ24250C 的问题:

    如果 TS 引脚悬空(由于制造误差–焊料不足)、预计 TS 状态是什么? 图中显示了 TS 引脚在内部连接到运算放大器输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    TS 引脚连接到一组比较器。 如果悬空、外部电阻分压器会导致 V (TS)过高、这对应于 TS 冷态。

    此致、
    Jeff