请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25505 你(们)好
随附 BQ25505的原理图、请帮助查看。
对于 BQ25505、我有一些问题需要咨询:
BQ25505 EN 引脚的基准电压为 VBAT_SEC 我对该引脚有一些疑问:
(1)无论是否存在内部下拉设置、EN 的默认电平或悬架引脚的状态是多少。
(2)如果 EN 的高电平是指 VBAT_SEC、则最小值为。
该引脚的主要用途是提高 EN 以关闭 BQ25505。 目前,我们希望节省最多的电力,不会造成泄漏。
从规范的角度来看、VBAT_OK_HYST 应该高于 VBAT_OK_PROG、但是官方开发板上设置的文档却是相反的。