This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:高振幅正弦波发生器 IC

Guru**** 2408820 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790949/webench-tools-high-amplitude-sine-wave-generator-ic

主题中讨论的其他器件:TL494

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

主席先生,

  我想使用26V 直流电源生成28V 振幅和6kHz 频率的正弦波、

是否有任何可生成交流波形或将直流转换为具有高额定电压的交流的 IC。

此致、

Sayali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sayali、

    请看 一下 TIDA 01426、www.ti.com/.../TIDA-01426、它使用 TL494进行直流到交流的转换。

    在使用 A 类产生输出正弦波之前、控制器使用外部器件和变压器来调节直流输入电压。 请注意、输出功率能力因此相当低。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sayali、

    我希望你们在这一议题上取得了一些进展。 我将关闭此帖子。 如果您有更多问题、请打开新帖子。

    此致

    Peter