This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193-Q1:电感器可闻噪声

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61193-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793499/tps61193-q1-audible-noise-from-inductor

器件型号:TPS61193-Q1

你(们)好  

我们将 TPS61193 器件用于测量仪表照明和 TFT 背光部分的设计之一。

在以下范围内听到可闻噪声:  

VIN 范围内的仪表照明电感器- 13.2V 至13.6V (非屏蔽型电感器)

VIN 范围为16.5V 至16.8V 的 TFT 照明背光电感 器(使用屏蔽式电感器)

设计工作范围为 Vin = 6V 至18V。  

调查结果:

下面是原理图、使用了1 x 47uF (电解液电容器)和2 x 10uF (陶瓷电容器)、我将陶瓷电容器(C911和 C912)更改为22uF、仍然可以听到可闻噪声。  

2. 我移除 了2x10uF (陶瓷电容器)、可闻噪声完全降低、 但 TPS61193-Q1数据表建议在注 A 中使用陶瓷电容器、而在注 B 中建议使用物理尺寸的陶瓷电容器。  

查询:  

1.取下陶瓷电容器会产生什么影响? 由于产品处于最终阶段而不是就位、因此将电感器从非屏蔽类型更改为屏蔽类型

在不移除电容器的情况下、TI 建议您隔离可闻噪声。  

 

注 A:

注 B:

谢谢、此致

Balakrishnan