主题中讨论的其他器件: PMP
我尝试设计的是90V、1.2A 驱动器电路、但无法从80V 增加电压、从2A 降低电流。 我应该更改设计的哪一部分以获得所需的值。
http://www.ti.com/lit/pdf/slur337
这是我考虑的文件。 它具有80V、2A 输出。 因此、为了减小电流并增加电压、将变压器绕组减小到60uH 是否足够了?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我尝试设计的是90V、1.2A 驱动器电路、但无法从80V 增加电压、从2A 降低电流。 我应该更改设计的哪一部分以获得所需的值。
http://www.ti.com/lit/pdf/slur337
这是我考虑的文件。 它具有80V、2A 输出。 因此、为了减小电流并增加电压、将变压器绕组减小到60uH 是否足够了?
您好 Mohitha、
很抱歉耽误你的时间。 我今天只获得了他的信息、本周的电子邮件访问权限有限。
以下是控制连接器上的信号列表:
ENABLE:高电平有效使能信号。 通过驱动2N7002小信号 FET 的栅极来打开/关闭 LED 驱动器。
DIM:PWM 调光信号。 接受1kHz PWM 信号、通过改变占空比来控制 LED 的调光。 信号驱动2N7002小信号 FET 的栅极。
TRIM:模拟调光信号。 控制 LED 电流的振幅。 PMP4862测试报告的第3.6节提供了修整信号上的电压与 LED 电流之间的关系。
ISNS: 电流感测输出信号。 这是用于外部监控 LED 电流的输出。 PMP4862测试报告的第3.6节提供了 ISNS 信号上的电压与 LED 电流之间的关系。
遗憾的是、PMP4862的设计人员没有设计指南、建议将此 应用手册 作为设计 LED 驱动器的最接近参考: http://www.ti.com/lit/an/slua752/slua752.pdf
我希望通过这些信息、您可以在设计上取得进展。
此致、
Ulrich