This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28810:设计 LED 驱动器电路输出为90V、1.2A

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791899/ucc28810-design-led-driver-circuit-output-90v-1-2a

器件型号:UCC28810
主题中讨论的其他器件: PMP

我尝试设计的是90V、1.2A 驱动器电路、但无法从80V 增加电压、从2A 降低电流。 我应该更改设计的哪一部分以获得所需的值。

http://www.ti.com/lit/pdf/slur337

这是我考虑的文件。 它具有80V、2A 输出。 因此、为了减小电流并增加电压、将变压器绕组减小到60uH 是否足够了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mohitha、

    感谢您关注 UCC28810 LED 照明控制器。

    您提到的原理图(SLUR337)属于 PMP5430参考设计、可提供80V 的恒定输出电压。
    为了适应您的应用、需要进行更多的设计更改、而不仅仅是更改电感。 您的功率级别较低、输出电压高于 PMP4530设计。 此外、PMP4530仅在低压线路范围(85VAC~132Vac)下运行。 如果您需要在85VAC 至264VAC 的"通用"范围内运行、那么这将影响许多设计决策。
    在任何情况下、都需要考虑许多参数、例如匝数比、反馈分压器以及组件电压和电流额定值。

    遗憾的是、PMP4530或类似的其他设计没有设计指南。 但是、UCC288810数据表的应用部分以及本参考文档 中提供了设计指南:www.ti.com/.../slua752.pdf

    在数据表和 SLUA752应用指南中、单级 PFC LED 驱动器专为恒定电流控制而设计、而非恒定电压(如 PMP4530)。 因此、还有其他电路(如降压转换器和电流感应)可帮助实现恒定电流、并适应您可能不需要的三端双向可控硅开关元件调光。
    如果您只需要 PMP4530中所示的恒定输出电压、则可以重新设计与 PMP4530原理图相匹配的电路部分、并忽略不适用于您的设计的子电路。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的回复。 我需要设计一个恒流 LED 驱动器。 我遇到了这个 PDF。 显示为 PMP4862.1 gives100v、1.2A。但此 pdf 不清楚。 您能不能使用 thispdf 帮助我找到100V、1.2A。 此页面有一个指示灯、用于说明此输出1。

    但 pdf 中没有。 在此 pdf J7中、第二页显示在何处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mohitha、

    PMP4862参考设计是整个电路、包括 PFC 级和三个电流调节级。 TI 网站将每个级的输出称为 PMP4862.1、.2、.3和.4、但它们都位于同一电路板上。
    J7 (以及 J8和 J9)是一个引脚接头、用于连接用户提供的外部控制信号。

    我已请求 PMP 设计人员提供有关如何使用这些信号以及如何设计 PFC 级的信息。
    提供此信息后、我将在对该 E2E 帖子的另一个回复中添加指向此信息的链接。

    对于您的单串设计、我预计 PFC 级将非常相似、但需要将 LED 电流调节器设计提高约 PMP4862.2部分的功率水平3倍。 当然、需要根据您的要求调整特定的电压和电流。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持和关注。 请在短时间内帮助我提供相关信息和指导方针。

    此致

    Mohitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohitha、

    很抱歉耽误你的时间。  我今天只获得了他的信息、本周的电子邮件访问权限有限。  

    以下是控制连接器上的信号列表:

    ENABLE:高电平有效使能信号。  通过驱动2N7002小信号 FET 的栅极来打开/关闭 LED 驱动器。

    DIM:PWM 调光信号。  接受1kHz PWM 信号、通过改变占空比来控制 LED 的调光。  信号驱动2N7002小信号 FET 的栅极。

    TRIM:模拟调光信号。  控制 LED 电流的振幅。  PMP4862测试报告的第3.6节提供了修整信号上的电压与 LED 电流之间的关系。

    ISNS: 电流感测输出信号。  这是用于外部监控 LED 电流的输出。  PMP4862测试报告的第3.6节提供了 ISNS 信号上的电压与 LED 电流之间的关系。

     

    遗憾的是、PMP4862的设计人员没有设计指南、建议将此 应用手册 作为设计 LED 驱动器的最接近参考:   http://www.ti.com/lit/an/slua752/slua752.pdf

     

    我希望通过这些信息、您可以在设计上取得进展。

     

    此致、
    Ulrich

     



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生提供的信息、我需要再多一个帮助。 在 http://www.ti.com/tool/PMP4862 原理图中、未提及变压器电感和绕组比。 您是否想分享信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohitha、

    幸运的是、今天快速获取这些信息更容易。

    初级电感= 150uH +/-10%、100kHz、0.1Vac
    在100kHz、0.1Vac、短路(5+6+7+8+10+12)时、漏电感最大值为5uH
    匝数比:
    Pri 到 sec1 (1-3):(10-12)=1:0.500
    PRI 至 sec2 (1-3):(7-8)=1:0.055
    PRI 至 Aux (1-3):(5-6)= 1:0.083

    此致、
    Ulrich