This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194-Q1:如何从 TPS61194-Q1获得100mA 的更多输出

Guru**** 2509315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793115/tps61194-q1-how-can-i-get-more-the-100ma-output-from-tps61194-q1

器件型号:TPS61194-Q1

,先生你(们)好

该规范显示"输出可在外部组合
每个灯串的电流更高"

这意味着将两个输出组合在一起可以使输出电流加倍?

如果我想得到140mA、我应该怎么做、

请告知、

谢谢!

此致、

Peter ZHA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:


    您可以将每个通道的电流设置为70mA、并将两个通道连接在一起。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    谢谢、