This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72445:我们可以从 SM72445获得的实际最大功率是多少

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72445, SM72441, SM72442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788855/sm72445-what-is-the-realistic-maximum-power-that-we-could-get-from-sm72445

器件型号:SM72445
主题中讨论的其他器件: SM72441SM72442

你(们)好

 使用 SM72445可以实现的实际最大功率是多少。

情景1.

输入350W 太阳能电池板 MPPT +/- 37V MPPT 电流+-9安培。 输出12V @ 30A

传感器2.

输入15V 电源(例如为汽车电池充电)输出12V @ 40A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    感谢您考虑使用该器件。 器件只是一个控制器、功率级别主要由 MOSFET 驱动器决定。 美国国家半导体时间认证模块 SM3320为300W。 它还支持 Senario 2。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的回答。 我提出的原因是、拓扑通常存在实际限制。 例如、通常小于500W 的反激式。 如果您尝试推送设计、则会遇到其他问题、例如 EMI 等

    其他半导体供应商可能会说实际限值为25A 输出。 如果您需要更多、请转到另一个拓扑或多相。

    另一个问题。 SM72441、SM72442和 SM72445之间有何区别?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    现在、负责的工程师已经离开了。 我们将在2012年4月之前答复。
    此致、
    EL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    很抱歉耽误了我的商务旅行。 很抱歉、您的最大功率级别问题被误解了。 基本上、这是一个桥式结构。 如果驱动器足够强并且您可以找到电感器、则它可以支持1kW 或更高功率。

    这三种器件之间的主要差异:
    (1) SM72441没有面板模式、而另外两个具有面板模式。
    (2) SM72441和 SM72442具有固定的开关频率。 一个频率为215kH、另一个频率为220kHz、而 SM72445有三个要编程的频率:110、135、215kHz。

    谢谢、
    Youhao