This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:OVLO 和 OVC

Guru**** 2812795 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793403/tps2595-ovlo-and-ovc

器件型号:TPS2595

您好!

我正在检查 TPS259533的功能。

在数据表的表格中、TPS259533 OVC 的典型值为5.7、EN 为低电平有效。

我想它可以支持5.7V 的输出过压钳位和 EN 上的分压电阻 OVLO。

您能告诉我我的理解是正确的吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    TPS259533具有5.7V 固定钳位以及可调 OVLO 设置。 首先达到的保护将起作用。
    因此、如果您要使用 OVLO 功能、则需要将其阈值设置为低于5.7V。

    希望这对您有所帮助!