请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS43061 您好!
对于 TPS43061外部 N 沟道 MOSFET 应用要求、我们计划使用通用 FET ((SSM3K333R)、如下图所示。
我是否可以将该 FET 用于我们的应用?
电源输入 Vin 由可充电电池供电(7.4V 5200mAH、8.4V 时最大完全充电)、目标 Vout 为16.5V)。
在此、我们也附上 了适用于您的产品的 FET 规格。
请提供建议,谢谢。
此致、
Philip