请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62065-Q1 大家好、
这是 Jessica。 很高兴与您合作。
我对我们的 TPS62065-Q1 设计有疑问。 如数据表所述、输出 L 需要为0.7uH 至1.6uH。
1:如果客户可以在 其设计中使用2.2uH (Vin=3.3V;Vout=1.8V;Iout=0.8A)?
#2如果是因为 L 较大会导致相位裕度过低、还是由于任何其他原因、我们限制了 L 范围?
非常感谢你能抽出时间。
此致
Jessica