This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62065-Q1:有关 TPS62065的 L 选择、请参阅

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62065-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793150/tps62065-q1-consult-for-l-selection-about-tps62065

器件型号:TPS62065-Q1

大家好、

这是 Jessica。 很高兴与您合作。

我对我们的 TPS62065-Q1 设计有疑问。 如数据表所述、输出 L 需要为0.7uH 至1.6uH。

1:如果客户可以在 其设计中使用2.2uH (Vin=3.3V;Vout=1.8V;Iout=0.8A)?

#2如果是因为 L 较大会导致相位裕度过低、还是由于任何其他原因、我们限制了 L 范围?  

非常感谢你能抽出时间。

此致

Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jessica:

    我建议使用数据表中建议的参数、因为它已经过测试。 该器件在使用2.2uH 电感器时会保持稳定、但输出电容和不同 LC 值的前馈电容应相应地计算。 应用手册将提供有关外部组件选择以实现稳定性和前馈的详细信息。 www.ti.com/.../slva441.pdf、
    www.ti.com/.../slva289b.pdf

    此致、
    Tanvee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tanvee、

    非常感谢你的帮助。

    此致
    Jessica