This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5923:能否将所有16个通道并联以获得1.2A 输出电流

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5923

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791969/tlc5923-can-i-parallel-all-the-16-channels-to-get-1-2a-output-current

器件型号:TLC5923

尊敬的 LED 驱动器专家:

我的客户希望在 TLC5923 16通道并联的情况下获得1.2A 输出电流。 LED 的电压约为7.5V。 如果答案是肯定的、他们希望我们如何在 LED 打开时保护系统。 我们应该使用 XERR 信号来关闭 TLC5923吗? 谢谢。

BRS、

Binbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Binbin、

    我们已指派合适的工程师来查看此信息、下周将回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    宾宾宾宾宾、您好!
    我不建议使用此类器件。 并联的通道过多会导致输出端出现谐振振荡的风险。
    此致、
    肖恩。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    明白了。 感谢您的支持。

    此致、

    王斌