This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63002:需要具有 I2C 输出可配置性的降压/升压

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790204/tps63002-need-buck-boost-with-i2c-output-configurability

器件型号:TPS63002
主题中讨论的其他器件:TPS63802

对于具有 I2C 功能的降压/升压稳压器、您建议使用什么来调节电压输出。

  • 1.8–5.5V 的输入电压范围
可变输出电压范围为3.3–5.5V
    输出电流:<2A

如果我们没有 I2C 器件、可能还有另一种方法来更改电压输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    目前、我们没有一个具有 I2C 接口的降压/升压转换器。

    更改降压/升压转换器输出电压的一种可能方法是向反馈节点添加直流电压。 此参考设计使用以下方法:

    TPS63802可能是您的申请的理想选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我没有听到过这样的消息,因此我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息、非常有帮助。

    查看控制拓扑时、是否可以以这种方式使用任何电压控制 SMPS、或者是否存在其他限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    对于所有具有反馈节点的转换器、都可以操纵反馈节点。 不过、有必要详细检查它、因为这种操作可能会导致调节问题、因为除了现有的控制环路之外添加的控制环路可能会导致系统出现一些不稳定。

    一般规则是使添加的控制环路比转换器控制环路慢。