This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024:最大电流规格- ILIM 与 Imax

Guru**** 2536330 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792217/lp5024-max-current-specification---ilim-vs-imax

器件型号:LP5024

我对数据表的理解是、IMAX 可通过单个电阻器(RIREF)进行调节、Vcc 范围的最大值为25.5mA、Vcc 大于3.3V 时的最大值为35mA。 另一方面、ILIM 是不使用电阻器且 Iref 可以保持悬空或接地时的电流限制。 如果悬空、输出电流被限制为零? 如果接地、电流限制可能在35至80mA 之间变化、选项0为40mA 至120mA、选项1为。 这是否意味着器件可能会消耗120mA 乘以24个通道、总共为2.88A? 在数据表中、我们在哪里查看所有通道组合的最大电流? 我对 ILIM 和 IMAX 的理解是否正确?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lenio、

    我们已指派合适的工程师来查看此信息、并将在下周一回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lenio、

    有了答案。

    您的理解是正确的。

    但是、不保证任何高于35mA/通道的电流。 为了使通道并联以产生更高的电流、我们建议客户组合使用少于3个通道。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题不在于组合通道以向单个 LED 提供更多电流的可能性。 问题是 LP5024/18总共可以消耗多少电流。 以使用24个 LED 的应用为例。 它们能否同时消耗35mA 电流? 如果没有、限制是多少? 我们如何估算器件中的功率耗散?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它可以支持35mA*24 CH/18CH。