This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B:分离轨电源

Guru**** 2811485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54360B, TPS54160, TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791604/tps54360b-split-rail-power-supply

器件型号:TPS54360B
主题中讨论的其他器件: TPS54160TPS54360

尊敬的 TI:

请参阅 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54360b.pdf 数据表的第34页。 我正在寻找以下输出的电感、电容器和电阻器值的计算方法。

输入电压:24V

输出电压:+/- 12V

每个通道的输出电流为1A

我还尝试了 webench 和 Tina SPICE、但无法获得任何仿真模型。 您能提供建议吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、

    该数据表的第34页中还有一个指向本文档的链接:
    www.ti.com/.../slva369a.pdf
    该文档包含设计分离轨电源的详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您分享该链接、但我已经获得了它、它基于 TPS54160而不是 TPS54360B。 此外、我还想确认是否应将突出显示的接地端连接到同一接地端、并以红色圈出该接地端?

    如果是、那么我在 Tina Spice 上找不到指示单独接地的仿真。 您能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、

    对于所有 TPS54X60和 TPS54X40器件、原理是相同的。 您用红色突出显示的 GND 节点是 TPS54360B 接地、即"VONEG"、负输出电压(VONEG=IC 接地)。 黄色突出显示的"GND"是系统接地。

    您可以在此处使用包含 TPS54360选项的计算器:
    www.ti.com/.../swiftposneg-calc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    从您共享的用于 TPS54360BDDAR 的 SWIFT DC/DC 转换器的正负输出电压分离轨计算器(请参阅随附的屏幕截图)中、"Copos" 显示了单元格 C80中的值。 但在电池 B80中、该值标记为欧姆。 那么、它是电阻器还是电容器?  

    如果它是电容器、由于 涉及电感的公式、我已将电感减小到1uH、但电容值仍然很高、这将占用 PCB 更多空间。 我想知道 Excel 工作表是否具有正确的计算?

    我正在寻找输入电压:24V、输出电压:+/- 12输出电流:每个通道0.7mA。

    即使使用了应用报告中规定的建议值、计算器中的 Copos 读数也会显示1.03E-01。

    应用手册中说明的是2x22uF。 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、

    电池 B109应指向电池 B108 (或电池 C79)。 如果您阅读了随附应用手册中的文本、第1.6节将计算负输出电容器的 ESR 和值、并指示用户对正输出电容器使用相同的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    您能否共享 SLVA369A 的 PCB 布局指南行、如 TI.com 上所示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、

    我认为实际的电路板文档如下:
    www.ti.com/.../slvu374