This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53015EVM-126:TPS53015EVM-126 SW 节点电压

Guru**** 2767405 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792243/tps53015evm-126-tps53015evm-126-sw-node-voltage

器件型号:TPS53015EVM-126
主题中讨论的其他器件:TPS53015

你(们)好。

我对如何评估 TPS53015 EVM-126中的 SW 节点电压有疑问。

我在以下条件下测量了输出电压、SW 节点电压和输出电流。

-Vin=12V、IO=8A、

波形通道

 1通道:SW 节点电压,2通道:输出电压,4通道:输出电流

-将 GND 弹簧用于无源探头(极短回路)

我发现 SW 节点电压的下冲低于"-0.3V"、周期超过10ns。

这是否会影响操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用差分探头? 这是最好的测量方法。 对于此测量、无源探头不会切断其电源。 差分探头的点应正好位于 SW 引脚与 GND 之间。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以回答您的问题。 否、这不会影响运行。 您使用的是 EVM 还是电路板。 如果是您的电路板、请确保输入电容器恰好位于 Vin 引脚和 PGND 两端。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mathew
    感谢你的建议。

    我使用带 GND 弹簧的无源探头测量了 SW 节点电压。
    因此、我将尝试使用差分探头来测量它。

    此致。
    Keisuke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    我使用了 TPS53015 EVM。

    此致、
    Keisuke