This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:自适应延迟设置如何工作?

Guru**** 2512605 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790359/ucc3895-how-does-the-adaptive-delay-set-work

器件型号:UCC3895

尊敬的支持团队:

 

您能解释一下 UCC3895中自适应延迟的组织方式吗? 我有几个问题:

1) 1) R-C 电路的用途是什么? 它只是一个滤波器吗? (图1)

2) 2)图1、2中电路中的哪个元件负责延迟?

3) 3)在图3中、我展示了图1和图2的相关性。 是这样吗?

 

如果您能帮我解决问题、我将不胜感激。

 

此致、

 

Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcus、

    我已联系我的一位同事回答您的问题。 谢谢。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我很有机会听到你的问题。

    Q1、我认为您是正确的、它仅是滤波器。

    Q2、 我建议您查看数据表第10页和第14页。 这里有详细说明、公式5和公式6、即您想要知道的内容。  

    Q3、 我认为自适应延迟设置块输出是 从焊盘到延迟块的引脚 DELAB/CD。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的周福斯:

     

    感谢您的回答。 我对延迟答复表示歉意–我以前无法回答。

    我再次查看了数据表、一切都感觉到位。 我对 UCC3895的具体应用还有另一个问题。 我可以向您或您的一位同事发送电子邮件吗? 在消息中、我将更具体地描述我的问题。

     

    此致、

     

    Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    谢谢、您可以发送电子邮件至 bliss-zhou@ti.com


    谢谢