This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:EN 引脚用作启用/禁用功能

Guru**** 2793755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793042/tps54331-en-pin-used-as-enable-disable-function

器件型号:TPS54331

您好!

我有这个设计、使用微控制器的100k 内部上拉电阻器和100k 外部下拉电阻器来启用 TPS54331。 复位后、uC 将引脚设置为输入100k 上拉电阻、因此 TPS54331在 uC 通电时导通。 之后、uC 可以禁用 TPS54331、将 GPIO 设置为输出低电平。

在数据表中、TPS54331的 EN 引脚用于执行欠压锁定、设置 VIN 上拉电阻、但不会显示通过其他芯片(例如在较低电压下由 uC 供电的 uC)将 EN 引脚用作启用/禁用的信息。

原理图是否适合在 TPS54331上执行启用/禁用?

BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    典型使能阈值电压为1.25V。 当 Ven 高于1.25V 时、器件启动;当 Ven 低于1.25V 时、器件关断。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shawn Nie、

    如果我看到 EN 引脚为高阻抗输入、我理解这一点。

    但是、数据表显示 EN 引脚连接到上拉电流源、可提供1uA 和3uA 的电流。 如果 EN 引脚用作输入欠压锁定、我认为没有问题、但我想将 EN 引脚用作其他电源轨的启用/禁用控制引脚、该电源轨远低于3.3V 等输入电压。 此外、3.3V 是定序电源轨、起初该电源轨关闭、因此我认为电流可以从 TPS54331的 EN 引脚灌入其他未供电器件。

    我的问题是、TPS54331的 EN 引脚是否适合从低于 Vin 的其他电源轨执行控制启用/禁用?

    是否有任何有关内部 EN 电路的更多信息? 与内部阻抗、GND 电阻过高时可达到的最大电压等类似、此电路的原理图…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于问题"我的问题是、TPS54331的 EN 引脚是否适合从低于 Vin 的其他电源轨执行控制启用/禁用?" EN 引脚用于输入欠压锁定、这并不意味着 EN 必须通过上拉电阻器与 VIN 连接。 您可以通过外部信号启用器件。
    EN 到 GND 的电阻低于100k Ω、这意味着 EN 的电压低于100k*1uA=0.1V、低于阈值电压。

    肖恩