This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61046:输出电压设置

Guru**** 2581655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792817/tps61046-output-voltage-setting

器件型号:TPS61046

你(们)好
我的客户有疑问。

客户想要设置 avout=28V。
但是、输出电压仅设置为24V。
此外、我尝试再次设置20V、22V、24V、26V、28V。
20V 和22V 通常成为每个值的输出电压。
但是、24V、26V 和28V 均为24V 输出。
是否有任何可能归因于它的事情?

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 T Kishi:
    您可以分享一些细节吗? Vin 和负载的值是多少?
    最好与我分享原理图。 谢谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Minqiu

    感谢你的答复。

    客户规格如下。
    Vin=5V、Vout=28V、Iout=100mA、电感=10uH
    客户规格如下。
    我注意到一点、过流保护可能会起作用。
    这种理解是否正确?

    注意事项
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 T Kishi:
    你是对的。 它可能会达到电流限制。
    您可以执行快速计算来检查它。 或 Webench 可能会为您提供帮助。 www.ti.com/.../webench-power-designer.html