This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3644:手电筒模式下的最大电流

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793046/lm3644-maximum-current-in-torch-mode

器件型号:LM3644

尊敬的 TI 专家:

以下是 Lm3644的数据表、这是否意味着 LM3644可以 同时在独立通道中输出179ma 最大电流? ,、当我们组合2个通道时、它是否可以达到179ma+179ma 来驱动器1 LED? 非常感谢。

来自数据表:

在 Torch 模式下、LED 电流源(LED1/2)在 LM3644TT 上提供128个目标电流电平、范围为0.977mA 至179mA 或1.954mA 至360mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、
    是的、您知道完全正确。 您可以将两个通道组合在一起以输出更高的电流。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sean:
    明白了、非常感谢您的及时支持