请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3644 尊敬的 TI 专家:
以下是 Lm3644的数据表、这是否意味着 LM3644可以 同时在独立通道中输出179ma 最大电流? ,、当我们组合2个通道时、它是否可以达到179ma+179ma 来驱动器1 LED? 非常感谢。
来自数据表:
在 Torch 模式下、LED 电流源(LED1/2)在 LM3644TT 上提供128个目标电流电平、范围为0.977mA 至179mA 或1.954mA 至360mA