This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59401:热规格

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793226/tlc59401-thermal-specifications

器件型号:TLC59401

有关 TLC59401热阻抗和恒定输出电流的问题。

1."封装热阻抗"是单个阻抗值(如 θJA Ω、 θJC Ω 等)的总和吗?

2.在 VCC > 3.6V 时、恒定输出电流是否由于热限制而限制在80mA?

请提供建议。

谢谢、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    1、实际上、JESD51-7是一种标准测试方法、它提供了评估板层、尺寸、器件封装。 使用电路板、可以测试封装热阻抗。

    2、主要是因为内部功率 MOS 限制了电流。

    此致、

    肖恩。