This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:我可以得到短趋势平均值和长趋势平均值的次数

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790950/bq35100-how-many-times-can-i-get-the-short-trend-average-and-long-trend-average

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

短趋势平均值需要 251倍、 长趋势平均值需要253倍?

或,短趋势平均值和长趋势平均值需要120倍?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Isen

    PS 不会更改这些参数。 将这些值保留为默认值。 您还可以使用 bqstudio 查看默认值。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Onyx
    我知道它的重要性、因此我不会尝试更改它。
    但我只想确认我需要收集多少次才能获得短趋势平均值和长趋势平均值。的正确值
    谢谢
    LSEN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由你决定。 这实际上取决于应用程序应该持续多长时间。 一个10年的申请可以每月检查一次。 一年的应用必须更加频繁、才能应对电池老化和阻抗变化。

    谢谢
    Onyx