This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ28Z610和 BQ27750之间的功能比较

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792931/bq28z610-function-comparing-between-bq28z610-and-bq27750

器件型号:BQ28Z610

各位专业人员、您好!

我的客户对 BQ28z610有疑问。

除了支持的电池节数外、BQ28z610和 BQ27750之间的功能有何差异。

此致、

Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    如果它们是同一个硬件器件、那么 bq27750支持低至1Mohm 的检测。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    BQ28Z61的"8.4.2.4电流 mΩ"数据表中的"外部感应电阻器(1 mΩ 至3)"和 BQ27750数据表中的"7.4.2.3电流测量"中的内容相同。
    这一点是否与这些器件有区别? 也许、Dose BQ28Z610的数据表解释了错误的信息?

    此致、
    Kazuki KUramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。我为 bq27742误认为 bq28z610。
    主要区别仅在于电池节数。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您快速回答我的问题。

    此致、
    Kazuki Kuramochi