This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650铅酸电池充电

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790902/bq24650-bq24650-in-lead-acid-battery-charging

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件:LM5118

太阳能电池板规格:200W,峰值电压:36Vdc、峰值电流:5.55A、开路电压:42Vdc、短路电流:6.11A

铅酸电池容量:24V/55AH

是否可以使用降压/升压(例如 LM5118)来稳定电压、然后输入 到 BQ24650?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    是的、因为将太阳能电池板直接连接到 BQ24650的输入将不起作用、这是因为输入电源规格大于输入电压的最大建议值和绝对最大值、所以输入电源需要降压。 如果输入电源电压低于电池电压、充电器将进入睡眠模式、充电将暂停。 BQ24650可支持高达26V 的充电调节电压、从而为您的应用提供支持。 需要考虑的一点是、BQ24650具有内置的30分钟预充电计时器、如果您使用具有该容量的放电铅酸电池充电、可能会遇到该问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    另一个需要考虑的因素是 BQ24650具有一个 MPPSET 特性、此特性通过减少充电电流来将太阳能电池板电压调节至其最大功率点、这就是它被用于太阳能应用的原因。 您的太阳能电池板规格过高、充电器无法在太阳能电池板的 MPPT 上进行调节、而将降压/升压作为输入、意味着充电器无论如何不会在其输入上观察太阳能电池板电压。 从本质上讲、MPPSET 功能不能用于您的应用。 很可能、在 BQ24650之前使用降压/升压转换器不是可行的应用、除非您的太阳能电池板电压可以自行在 MPPT 上运行、并且未使用 BQ24650上的 MPPSET 功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kedar、
    非常感谢您、我以前曾考虑过在 BQ24650前面使用降压/升压转换器的问题、这意味着 BQ24650禁用 MPPSET 功能、不符合太阳能充电要求。 那么、我们是否有其他解决方案来满足该应用需求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    对于如此高的太阳能电池板 VOC、我们没有能够在太阳能电池板 MPPT 上进行调节的充电器。 如果外部电路能够以某种方式在太阳能电池板 MPPT 上进行调节、那么具有输入电压调节功能的充电器前面的 DC/DC 是一个有效的解决方案、但是我们没有针对这个应用的经验证的解决方案。