Other Parts Discussed in Thread: LM5118, BQ24650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24650 主题中讨论的其他器件:LM5118、
太阳能电池板规格:200W,峰值电压:36Vdc、峰值电流:5.55A、开路电压:42Vdc、短路电流:6.11A
铅酸电池容量:24V/55AH
是否可以使用降压/升压(例如 LM5118)来稳定电压、然后输入 到 BQ24650?