This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:从 BQ24610迁移到 BQ24630

Guru**** 2538760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792425/bq24610-migration-from-bq24610-to-bq24630

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件: BQ24630

降级器、

目前、我们的设计已与 BQ24610 (21V 4A)正确配合使用。

对于锂离子电池的生命周期问题、我们希望将电池更改为磷酸铁锂电池、因此我们更改了 IC BQ24630。

在充电过程中、我们每次都有37分钟后的停止充电。 问题出现在33%到45%之间。

我们不知道它是如何附加的。

你有什么想法吗?

感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raphael、
    这似乎可能与内置的30分钟预充电计时器相关。 33%至55%、我假设您直接在电池上进行测量。 您能否在充电停止时测量 VFB (靠近 IC)、并确认 STAT 引脚报告故障? 您的电池规格是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    感谢您的回复。

    根据 VBAT 上的测量值为20、16V、VFB 上的电压为1、67V。

    当充电停止时、只有 STAT 1上升至3、3V、STAT 2仍上升至3、3V。

    我的电池规格是 LiFePO4的6节电池(最高21.7V)、容量为5000mAH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raphael、
    当 VFB > VLOWV 时、充电器可能已进入快速充电安全计时器故障。 作为检查、您还可以切换 CE 引脚并查看充电是否恢复。 3.3V 时的 STAT1和 STAT2指示故障情况、因此充电器将停止充电。 根据您的应用、您可以增加 TTC 上的电容来增加快速充电计时器、或者将 TTC 拉至低电平来禁用计时器(请注意、这也会禁用终止)、或者将 TTC 拉至 VREF、从而禁用快速充电计时器、但不会禁用终止。
    d.s 的第8.3.22节描述了可禁用充电并使两个 STAT 引脚达到3.3V 的不同故障条件。