Other Parts Discussed in Thread: LM3481, LM3481-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3481-Q1 主题中讨论的其他器件:LM3481、
我们有两个电路、它们与我们可以说的相同。 它将18V 升压至24V。 一个电路正常工作、一个电路不工作(仅升压约1V)。
但是、当查看组件上的标记时、正在工作的标记为"8215 SUAB"、而不是标记为"82FF SUAB"。
15 Vs FF 标记是什么意思?